This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:ENABLE 引脚连接至 Vin

Guru**** 2386420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324721/tps61023-enable-pin-tied-to-vin

器件型号:TPS61023

我不想使用 EN 引脚。 它能否连接到 Vin 引脚以便在施加 Vin 时始终处于 PU 状态?

如果是、还请建议在 EN 和 Vin 引脚之间使用合适的电阻值。 2千欧是否足够?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您可以将 EN 连接到 VIN、但也可以在 EN 上添加电阻分压器以定义转换器何时启动。

    在转换器启动时、它会消耗相对较高的电流、因为它需要将输出电容器充电到目标电压。 如果您在 VIN 上升时开启器件、则可能会发生器件的 UVLO 开启、 但由于存在高电流、由于源极中存在阻抗、输入电压会下降、因此 UVLO 再次关闭器件。

    您可以将其连接到 VIN、您甚至可以直接连接它、但我建议放置一个电阻分压器、以防您要以高于器件 UVLO 电压的电压启动。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!!