This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:输入电压为3.6V、输出电压为7.8V 时的负载电流

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325103/tps63070-load-current-at-input-voltage-3-6-v-and-output-voltage-7-8-v

器件型号:TPS63070

您好、TI 团队!

在输入电压为3.6V、输出电压为7.8V 时、TPS63070可以提供的最大负载电流是多少?

此致、Alex!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    这取决于所使用的外部元件。 粗略估算是峰值电流为40%、效率为80%。

    I PEAK MIN = 3.05A。

    40%纹波意味着3.05A 时的平均值* 0.8 = 2.44A 平均输入电流

    输入输出比= 7.8V/3.6V = 2.17

    效率为80%意味着输出功率比输入功率降低20%、因此平均输出电流为2.44A * 0.8 = 1.952A

    因此、输出电流约为1.92A / 2.17 = 0.9A

    由于该器件通常不处于最小电流限值、因此在实际中您可能会获得大约1A 的输出电流、您可以使用外部元件来提高效率。

    您还可以查看降 压/升压功率级的基本计算应用手册:4开关降压/升压功率级的基本计算(修订版 B)

    此致、
    布里吉特