This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521815:使用 TPS6521815 PMIC 为带 DDR3存储器的 Cyclone V 供电

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206, TPS6521815, TPS65218D0, TPS65218, TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323780/tps6521815-powering-cyclone-v-with-ddr3-memory-using-tps6521815-pmic

器件型号:TPS6521815
Thread 中讨论的其他器件: TPS65218D0、TPS51206、 TPS65218TPS51200

您好!

希望您做得好、  

我们正在使用  TPS6521815 PMIC、它 使用 DDR3存储器为 Cyclone V GX 供电、 对我在下面提到的定序和配置部分几乎没有任何疑问、

因此、在我们的 PMIC 系统中、我们计划使用3.3V 电压轨作为输入。 使用此输入、我们期望获得(DCDC1和 DCDC2提供1.1V)、(DCDC3提供2.5V)、(DCDC4提供3.3V)、(LDO1提供的 DDR3提供1.5V)以及 VTT、DDR3的 Vref。 序列顺序如下 DCDC1和 DCDC2 ->  DCDC3和 DCDC4 &  LDO1  ->  VTT 和 Vref  

1 。 该器件是否具有带 DDR3的 Cyclone V 的评估板或参考设计? 如果是、请分享其链接。 此外、我找到了使用 TPS65218D0的 Cyclone V 的一个参考设计、但该文档 tidrge2.pdf 中的原理图工作表3缺失、 供您参考。

2 。 如何进行配置和排序以获得上文提到的预期输出?

3 。 Vtt 和 Vref 应使用哪个引脚?

希望您尽快答复。

此致、

亚沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashar:

    我想这是您看到的参考设计吗?  https://www.ti.com/tool/TIDA-00606 

    本页中的视频介绍了一些示例配置、这些配置对于对设置和时序控制进行编程应该很有帮助。  

    对于 DDR 终端、我认为一些参考设计使用了 TPS51206 -此主题可能是一个有用的起点: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970864/tps65218d0-ddr3-dynamic-on-die-termination

    如果您有其他问题、我会将该主题分配给 TPS65218的专家。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请务必指定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    如果您在检查参考设计后有任何问题、请告知我们。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我已经浏览过参考设计文档 www.ti.com/.../TIDA-00606 ,但该文档中缺少原理图文档3/3。 此外、我需要知道我应该从哪个引脚 为 DDR3选择 VTT 和 Vref?

    此致、

    亚沙尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    VTT 和 VREF 需要来自像 TPS51200这样具有灌电流和拉电流能力的 DDR 终端稳压器。 您是否已经拥有这样的器件并询问如何在该终端稳压器上提供 VIN 或 LDOIN?

    您无法通过 TPS6521815的其中一个电源轨为 DDR 存储器提供 VTT、因为它们没有准确的灌电流和拉电流功能。 对于 DDR、环路响应必须较快、这样稳压器就可以响应不断变化的 DDR 负载条件、而不会在 VTT 线路上引起数据错误。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我有您的观点、因此我必须   在该引脚中使用另一个用于 Vref 的稳压器 TPS51200 、Vtt 也同样包含在 VLDOIN、REFIN、VIN 等引脚中 、其输入应由 PMIC TPS65218提供。 我 对吗?

    谢谢。

    亚沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如何  使用 TPS65218为该终端稳压器上的 VIN、VLDOIN 供电? 应使用哪个引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    任何降压稳压器都是 VLDOIN 的良好选择、从而可满足 DDR 电流要求。

    对于 DDR 终端稳压器的通用 VIN、您可能需要与 VLDOIN 不同的电压、但我认为 VIN 所需的电流将小于 VLDOIN、因为 VIN 未连接到主负载电流。

    没有特定的引脚建议。 您需要做的主要事情是确保 DDR 终端稳压器输入的电源可以满足电压和电流要求。 由于您使用的是可编程 TPS6521815、这些电源可以来自任何具有功能的降压稳压器、并根据需要按自定义顺序进行定序。

    此致、

    詹姆斯