This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:在应用中查询

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324940/lm5146-q1-query-on-application

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146LM5143

您好!

在 LM5146网页中、我会看到提到的最大输出电流为30A。 控制器 IC 如何具有功率级输出电流限制? 这是否意味着我不能将其用于30A 以上的情况?

谢谢。
桑迪普。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    您可以通过仔细的设计注意事项和热管理来实现。  我鼓励您使用计算器、链接如下。

    LM5146DESIGN-CALC 计算工具| TI.com

    最终、这会涉及到组件选择。  我们通常建议 使用交错方法、请考虑 LM5143。

    希望这对您有所帮助。