This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有双路输出电压的直流/直流转换器的要求

Guru**** 2813255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR38020, LMR38010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324572/requirement-of-dc-dc-converter-with-dual-output-voltage

主题中讨论的其他器件:LMR38010、LMR38020

您好、TI 团队、

我有直流-直流转换器的要求如下:-

1.输入电压范围:20V-30V/1A

 需要 +15V 和-15V 双路输出。

2.输入电压范围: 20V-30V/1A   

需要双路输出+10V 和-10V。

3.输入电压范围:20V-30V/1A

所需的输出电压:仅+5V

恳请建议 TI 团队:

谢谢。此致、

普拉卡什