This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2592HV:LM2592HVT-3.3/NOPD 在电子负载条件下(消耗小电流(<1A))未调节至3.3V

Guru**** 2384120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324273/lm2592hv-lm2592hvt-3-3-nopd-not-regulating-to-3-3v-under-e-load-conditions-drawing-small-current-1a

器件型号:LM2592HV

以下是我的电路的规格:

VIN = 9V (bc 4.75 < Vin < 60)
所需的 Vout = 3.3V
所需 Iout = 0 - 2A
Cin = 470uF、50VDC、纹波电流= 530mA、低 ESR
Cout = 220uF、50VDC、纹波电流= 1.15A、ESR = 75m Ω
L1 = 47uH、最大直流电流= 3.2A、最大直流电阻= 100m Ω、饱和电流= 3A
L1 = 33uH、最大直流电流= 2A、最大直流电阻= 140m Ω、饱和电流= 2A (我也根据数据表提示使用此电感值对其进行了测试)
D1 =如果= 3A、VRRM = 60V

我在数据表中提供的测试电路后对其建模(但希望 Vin = 9V、Vout = 3.3V、而不是15V、5V、如下所示):

我不包含可选的后置纹波滤波器。  

我遇到的问题是、当我将电子负载连接到其输出节点并运行测试电流时、我可以相应地获得这些 Vout 值:


如您所见、随着 I LOAD 增加、输出电压显著下降。 为什么会发生这种情况? 我的组件值是否错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emiliano:

    您可能会看到电阻损耗。 您能否检查输出电容器上的输出电压、看看它是否保持不变。

    否则 、我认为问题是由输出电容造成的。 尝试增加分辨率、看看这是否解决了问题。  

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理解了、输出电容器电容和 ESR 值应该是多少? 数据表建议 ESR 高于100m Ω、但我所知不是太高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emiliano:

    我将为 ESR 保持100m Ω。 我只会并联增加一个10uF 的电容器、然后小幅增加以查看效果。  

    此外、请验证电阻损耗并确保输出电容器上的输出电压恒定。 如果是、那么您会看到电阻损耗。

    我认为一件奇怪的事情是输出电压调节。 在30和40mA 时、输出电压显著下降、然后重新上升。 您能否监控 SW 节点、并确保该器件最初在轻负载下处于 DCM (图16)、然后在负载增加时缓慢地转到 CCM (图15)? 这只是为了确保设计正常运行。 如果看上去不是这样、则可能是布局存在问题。  

    谢谢。

    理查德