This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 新电源器件选择

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610, LMR33620, LMR33620-Q1, LM53625-Q1, LMR43620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323643/new-power-part-selection

主题中讨论的其他器件:LMR33620LMR33620-Q1LM53625-Q1LMR43620、LMR43610
  1. 供货情况  
  2. 在淘汰之前具有长寿命。  在重新设计初始产品之前、我们的产品具有10年的产品寿命。  看起来更旧了。  此器件是在何时推出的?  您的最新器件是什么? 您是否在任何地方都有选择指南?
  3. 价格  
  4. 业界通用封装、可在需要时使用替代器件/交叉器件
  5. 易于通过合规性测试、具有抗辐射和抗扰性。  是否有合规性曲线可用?
  6. 低功耗可延长电池寿命。 空载时低静态电流
  7. 具有短路保护/短路保护功能
  8. 电流限制保护
  9. 过热保护
  10. 大于36伏的输入电压、输出电压为3.3伏、 电流为2安培或更低

对于上述标准或选择指南的器件有任何建议显示最新和最优秀的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    我们的大多数现代器件都具有逐周期电流限制、低静态电流、OTP 和某种形式的短路保护。  

    您可以在此处看到包含其他筛选器的产品。

    https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/buck-converter-integrated-switch/products.html

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这份名单太大了,我希望能得到一些帮助来修整它。  

     

    "功能安全型"是什么意思?

    哪些器件/类型在轻负载条件下提供最低的静态电流?

    它们为传导发射和辐射发射提供最安静的开关噪声

     

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr33620.pdf?ts = 1707343693449&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fcompare-products%252F%253Fid%253D751%2526type%253DGPT%2526mode%253Dalternate-gpn%2526partList%253DLMR23615%252CLMR33620%252CTPSM33615%2526sticky%253Dtrue

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr33620-q1.pdf?ts = 1707692245895

    上述两款器件之间的区别是什么? LMR33620和 LMR33620-Q1 2份不同的数据表、但似乎是同一个器件?

    我喜欢轻负载下的高效率以及低 EMI 和开关噪声。  这是否表示存在"热销杆"零件?

    在性能、EMI 方面的注意事项和较新的器件方面、您如何将 LM53625-Q1与 LMR33620-Q1相比?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    两者的区别在于-Q1器件为汽车级。  

    通常、对于热销杆、应用方面、封装改善了热性能和 EMI 性能  

    实际上、这两个部件的主要差异在于输出电压和负载条件。 您能否提供您的应用条件?

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    我没有注意到额定值的任何差异。  因此、与同一系列的非 q 器件相比、LM336620-Q1在汽车行业中可能具有更长的使用寿命?  

    输出电压将是3.3伏@300 mA 最大值。  输入电压将为9-27伏。  这是电池应用。  通常每15分钟采样一次。  睡眠模式下的电流应该在几微安、这就是为什么我需要低静态电流和良好的效率、因为这就是它将赖以生存的原因。  它唤醒将300mA 拉至睡眠状态、然后返回睡眠状态。  将来、如果我更换前端模块、电流可能会上升到1安培左右、因此如果需要、我希望未来能够有额外的容量。 这个电压馈入一个对开关噪声敏感的 VCO 压控振荡器。  如果不够充分、通常需要在开关之后放置 LDO、但我缺乏布板空间。  我当时正在观看 ADI LT8608S SILENT SWITCHER 系列产品。  他们宣称该器件足以消除 LDO、但目前存在可用性问题。  

    感谢您的帮助、 Martin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    基本上、与非 Q1级器件相比、-Q1级器件经过更严格的测试、符合汽车行业要求。  

    至于您的要求、 我建议查看 LMR43610 (1A 型号)或 LMR43620 (2A 型号)。 它提供可实现3.3V 固定输出电压和1.5uA 静态电流的选项。 数据表还显示了评估板的 EMI 性能。  

    谢谢。

    理查德