This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:Cdvdt

Guru**** 2391425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320399/tps2597-cdvdt

器件型号:TPS2597

您好!

1) 1) Cdvdt 值是否有上限? 数据表列出了3300pF、5100pF 和>10nF。

2) 8.3.4.1压摆率(dVdt)和浪涌电流控制中的注释指出、当 Cdvdt>10nF 时、建议使用100 Ω 的串联电阻。 使用100 Ω 串联电阻器的目的是什么?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    1) dVdt 电容用于控制输出的启动压摆率。 它控制主 FET 栅极的电压、从而控制输出。 您可以使用较高的 Cdvdt 值来降低输出压摆率。 您的应用要求是什么?  

    2) 2)它用于在发生任何故障时限制流向电容器的电流。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-San:

    感谢您的支持。

    我告诉了客户你说的。

    但是、我没有收到客户关于问题(1)的回答。 我会在收到答案时与您联系。

    此致、

    西井市