This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 搜索模拟图腾柱 PFC 控制器。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, PMP20873
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324750/search-for-an-analog-totem-pole-pfc-controller

主题中讨论的其他器件:UCD3138PMP20873

我正在设计一种图腾柱 PFC 控制器、500W、输入230VAC、输出400VDC。

我想使用一种无需编写任何代码、完全采用模拟技术的解决方案。 TI 是否有任何包含此拓扑的所有控制模块的集成器件? 当然、MOSFET 驱动器和电流传感器必须是外部器件。

 

我在 TI 网站上搜索 PFC 器件、但找不到任何专用器件来控制 PFC 图腾柱无桥解决方案。

 

 

谢谢。

爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:


    我们的 UCD3138提供支持1kW 的参考设计。 这是 PMP20873。 我不确定您是否需要进行任何其他编码、以便使其正常工作。

    目前我们没有模拟解决方案。  

    此致。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    PMP20873是符合您要求的优秀设计。 您将需要更改硬件(主要是升压电感器)以将功率增加到1kW。 该代码应与新功率级别一样正常运行。

    UCD3138附带的 GUI 允许您调整控制环路(https://www.ti.com/tool/FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO)。 因此、您无需更改固件即可享受数字控制的优势。 您可以在此处了解有关 UCD 产品及其优势的更多信息: https://www.ti.com/lit/an/sluaas7/sluaas7.pdf 

    此致、

    乔纳森·王