This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14131-Q1:IEC 60747-17

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14141-Q1, UCC14131-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324826/ucc14131-q1-iec-60747-17

器件型号:UCC14131-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC14141-Q1

TI 何时将获得 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)认证、我们要求将其纳入我们的设计中。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ajit、

    UCC14141-Q1已提交给 VDE、并排队等待 IEC 60747-17认证。 遗憾的是、VDE 遇到了大量积压工作订单、导致测试/处理延迟远比平时长。 我们收到的最新更新是认证需要2014年8月31日 认证。 感谢您向 E2E 提交问题以及您使用 UCC14131-Q1进行设计。

    此致、

    史蒂夫