This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:I2C 上的多个器件

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQSTUDIO, BQ34Z100, BQ25750, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324754/bqstudio-multiple-devices-on-i2c

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100BQ25750、BQ76942 EV2400

BQStudio 团队、

我们的客户设计了采用 BQ25750、BQ76942和 BQ34Z100的电池组。  这三条总线都位于同一条 I2C 总线上。   

通过 EV2400到 BQStudio 与3个器件的通信非常不可靠。  最坏的响应是 BQ76942。  BQ25750更可靠。  

他遵循了此处链接为"相关问题"的线程上的建议、这使其更好一点、但它仍然不可靠。  有什么新建议吗?

谢谢。
达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    当您说"有任何新建议吗?"时、您指的是哪种器件?

    每个器件可能需要不同的 EV2400、并使用不同的 BQStudio 实例运行它们。 您可以参考该论坛中提出的类似问题也存在。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我提到的帖子来自大约3年前、因此当我询问更新的建议时、我想知道从那时起、我们是否进行了任何软件改进、这会改变我们在这种情况下向客户提供的建议。

    这个问题似乎经常出现、我已经阅读了其他讨论。   有一件事我不明白。

    他们说使用2个 EV2400、但客户在 I2C 总线上有3个器件。  (我与之交谈的客户有3个器件、上一篇文章的客户有3个器件、因此我不明白为什么建议使用2个 EV2400。)  它们是否应对 I2C 总线上的每个器件使用一个 EV2400?

    谢谢。

    达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    我建议为每个器件使用一个 EV2400。 好的、总共3-EV2400。 这仅用于我假设的测试目的。  

    除非充电电流和电压定期改变、否则充电器 IC 不需要太多的用户交互。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jose。

    达伦