This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:如何评估 USB PD 开关电源控制

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS6598X-CONFIG, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324628/tps65987d-how-to-evaluate-usb-pd-switching-power-supply-control

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS55289TPS65987USB2ANY

尊敬的 CIRs 和 Madams:

我们将咨询如何使用 I2C 从 TPS65987 (USB PD)控制 TPS55289 (SW- Reg)。

我认为有必要控制开关稳压器以便为监视器提供5V/3A 电流并执行 ALT 模式的 DP 输出。

(1)

进行评估时、是否可以使用应用 GUI (TPS6598X-CONFIG)从 PD 控制器(TPS65987)侧控制和设置开关稳压器

(2)

或者我应该使用 USB2ANY 从 PC GUI (TPS55289EVM)为 TPS55289配置 I2C 设置吗?

如果(1)和(2)都可行、您会建议哪一种方法用于操作验证?

此致、

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    进行评估时、是否可以使用应用 GUI (TPS6598X-CONFIG)从 PD 控制器(TPS65987)侧控制和设置开关稳压器

    可以。  请参阅此应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/slvae18/slvae18.pdf

    如果(1)和(2)都可以,您建议使用哪一个进行操作验证?

    对于开发用途、使用 USB2ANY 是操作验证的最简单方法。

    此致、
    克里斯