This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:低侧 MOSFET 漏极栅极短路时发生故障

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323750/bq25731-failure-with-low-side-mosfet-drain-gate-shorted

器件型号:BQ25731

您好!  

在使用 BQ25731的设计中、MOSFET 有一些问题。

我正在测试时未连接蓄电池、现在我只是尝试调整充电电压、但 Q14在牵引板中失败、它处于漏栅短路状态。 一段时间后、SW1变为与 GND 短路。

我试图使用已经在另一个充电器中使用的 MOSFET、但没有成功。  

我打算以14.4V 和1A 的电压为7A 铅酸电池充电。

感谢您为解决该问题建议我做出改变。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro:

    我看到 COMP2补偿与数据表第9.3.12节建议的不完全相同。 此外、根据 此处的原理图检查清单、应从 Q11的漏极获取 VBUS 电源。

    除此之外、请共享寄存器映射、以便查找其他问题。

    另外、Q14故障有什么含义?  

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munir、

    当我在未连接电池的情况下设置 ChargeVoltage 时

    - Q14栅极和漏极之间短路。 SW1引脚对 GND 短路。

    "应从 Q11的漏极获取 VBUS 电源"。 我怎样才能避免这种情况的发生、因为我使用输入电压来打开/关闭充电器输出?

    e2e.ti.com/.../SMAAI-Power-Management.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro:

    如果 SW1接地、这意味着转换器由于某种故障而未进行开关。 请捕获寄存器映射(所有寄存器的值)并在此处附加。 如果它未显示任何故障、我们需要查看示波器捕获以找到问题。 我猜测充电器处于 SYSOVP 故障状态、因为 CELL_BATPRESZ ~24%、但您可能会将 ChargeVoltage 设置得更高。

    您能否详细说明包含 Q7、Q8、Q9和 Q10的电路的功能?

    VBUS 电源应该从 Q11的漏极获取、也就是说、我简单地说是 检查清单建议的这个连接。 但是、您使用它的方式并不错误。  

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munir、我使用了 TIDMAR6作为参考。

    Q7和 Q8是 ORing 电路,BQ25731只用于给电池充电。

    Q9用于将400mA 从电池消耗 到容量 测试。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro:

    请忽略我关于 CELL_BATPRESZ 为24%的评论。 我查看的是 ILIM_HIZ 引脚、而不是 CELL_BATPRESZ 引脚。 根据充电状态寄存器21/20h、充电器看起来不存在任何类型的故障。 只需确保在问题发生时、即 SW1短接至 GND 时、您是否捕获了该映射?

    仔细查看原理图、您使用的 MOSFET 是 SOT 封装。 该器件没有任何外露的散热焊盘。 它还具有更高的导通电阻。 因此、一小部分功率耗散会损坏它。 FET 可能损坏。 您可以使用来自 TIDMAR6 参考设计的 MOSFET。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Munir、我把转储寄存器的另一个板交给你了。

    带 SW1的电路板短接至 GND、不再响应 i2c 命令、VDDA 处于1.8V。

    我想知道如何防止 MOSFET 像这样燃烧、因为在两个电路板中、低侧 MOSFET 出现故障、一个电路板 SW1引脚连接到 GND、bq25731无法工作。

    可能是我在没有电池的情况下进行的测试可能会有问题。 主电源为15V、我将  CELL_BATPRESZ 设置 为接近 VDDA 的80%、我预计 VBAT 上具有16.8V 电压、但我仅为15.9V。

    我将更改 CELL_BATPRESZ、以便在不使用电池的情况下以及电池为 VDDA 的50%时从0%开始。 通过软件、我将 ChargeVoltage 设置为14.4V、以仅在降压模式下充电。

    我认为选择更好的 MOSFET 并这样做可以解决我的设计问题。

    我喜欢一些评论。

    感谢演示

    此致

    莱安德罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro:

    如果没有电池、则  应将 CELL_BATPRESZ 下拉至接地。 但是、将其保留在 VDDA 的50%范围内并且在没有电池的情况下进行测试不会烧毁 MOSFET。  

    选择合适的 MOSFET 将解决该问题。 您可以在 TIDMAR6 参考设计中选择 MOSFET。

    此致、

    穆尼尔