This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23313:SiC MOSFET 短路保护

Guru**** 2815315 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC23313, UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324505/ucc23313-sic-mosfet-short-circuit-protection

器件型号:UCC23313
主题中讨论的其他器件: UCC21750

您好!  

此驱动器是否有推荐的电路用于此芯片的 MOSFET 短路保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    您可以在 VDD 和 VSS 输出电源之间使用 TVS 二极管保护 UCC23313芯片。 从而防止最常见的故障原因。

    SiC FET 的短路保护会更复杂、建议使用其他器件、如 UCC21750、该器件具有集成比较器、抗尖峰脉冲滤波器和软关断功能、需要这些功能才能正确检测和中断短路情况。

    此致、

    肖恩