This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:ULN2003A 和 ULN2003AI 之间的差异。

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, ULN2003AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324262/uln2003a-difference-between-uln2003a-and-uln2003ai

器件型号:ULN2003A

大家好、

我想知道 VOH 的 ULN2003A 和 ULN2003AI 之间的区别。

Vs-50mV 和 Vs-20mV 之间为什么存在差异?
内部结构是否会有所不同?

Br、
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:

    两者之间的差异是环境工作温度- ULN2003A 的额定温度为-40°C 至70°C、而 ULN2003AI 的额定温度为-40°C 至105°C。 VOH 规格之所以存在差异、是因为 ULN2003AI 具有更宽的温度范围。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick-San:

    确切地说、我了解了温度范围是不同的。
    但是、根据数据表、在 与 TA=25相同的条件下、VOH 会有所不同。
    我想知道这个规格为什么不同。

    Br、
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:

    由于这是一个旧器件、我们最近还没有定义规格。 但是、我认为、在25°C 和整个温度范围内、同样的值用于额外的安全-我认为内部结构并不重要。

    谢谢。

    帕特里克