This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:BQ51050B

Guru**** 2814025 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324665/bq51050b-bq51050b

器件型号:BQ51050B

您好  

即使在电池在没有任何负载的情况下被充电至4.18V 后、在传输器中也不会发生 EPT  

请告诉我们是否可以通过任何方法 添加 LED 指示灯以确保在接收器端完成充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看此处附加的 Vrect 示波器视频以供参考。 与您提供的参考图相比、信号中存在较高水平的噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ51050B 将比较 ILIM 引脚上的电压与 TERM 引脚上的电压、以设置充电完成。  ILIM 表示输出电流、输出电流采样。  TERM 是由电阻器在 TERM 上设置的固定电压。  当 ILIM 较低时、充电完成、单元将发送 EPT。

    CHG 引脚可以驱动一个 LED 并指示充电过程中的时间。