This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:TPS92691QPWPRQ1软启动问题

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316489/tps92691-tps92691qpwprq1-soft-start-issue

器件型号:TPS92691

您好!  
我正在使用  TPS92691QPWPRQ1驱动程序来控制面板的背光。  
由于电池板上电需要一些时序、我需要在背光电压中引入一些延迟。  

我尝试这样做的方法是、在软启动时间放置一个大电容器、但它似乎未在我的应用中正确使用、我正在尝试确定这是否为正常行为。  

请查看下图中的绿色信号。 面板的内部电路短时间内拉低所有信号、并按照定义的上电序列将这些信号拉至高电平。  

绿色信号应从黄线开始约2.5或3S (当为高电平时);  

我可以看到、绿色信号保持在中电平、3秒后变为高电平。  
是否可以将信号保持在低电平直到在黄色信号之后的3S?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很难理解你要做什么。  请附上原理图并在原理图上使用信号描述您正在执行的操作。  示波器捕获并不能说明信号是什么。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    在示波器上、只有绿色信号很重要。 这是 LED 驱动输出。 (约54V)。  
    主要思路是为驱动器提供使能功能。 因为我想介绍相对于黄色信号的延迟。  

    换句话说、黄色信号达到最大值(10V)、那么我要启用 LED 驱动器、引入延迟约3秒、在黄色信号高电平后!

    Br、

    阿塞诺夫·茨韦托米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    延迟为3秒意味着需要很长时间才能使用软启动电容、因为这是不可预测的。  您将需要使用集电极/漏极开路晶体管在输入电压变为高电平后的3秒内拉低软启动、这必须通过外部电路来完成。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    我有问题的输出电压。 面板的背光需要36V、其中输入为24V、输出电流约为360mA。  

    为升压控制器供电时、最大输出电压约为26V。 这不足以获得所需的亮度。  
    我使用的 PWM 频率是20kHz、但我也尝试了240Hz、结果是相同的。   

    您是否会再次检查原理图、看看是否存在与原理图解决方案相关的任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tsvetomir:

    请使用下面的电子表格来帮助您完成设计、并查看我们的评估板以便与您的设计进行比较。   

    TPS92691升压和升压到电池 LED 驱动器评估板

    SLVC671计算工具| TI.com

    谢谢 Tuan