This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请推荐用于镍氢可充电电池的充电器和电量监测计

Guru**** 2766345 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ25172, BQ40Z50, BQ4050, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323800/please-recommend-charger-and-fuel-gauge-for-nimh-rechargeable-batteries

主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、BQ28Z610 BQ4050、BQ25172、 TPS2116

尊敬的 TI 工程师:
我正在为我的新项目寻找电源管理解决方案。  我的设置是:

  1. 2个串联的镍氢充电电池。
  2. 每节电池为1.2V AAA
  3. 电源是可以输出5V 直流电压的迷你交流转直流变压器。
  4. 当交流主电源关闭时、MCU 应用电路将由电池供电。
  5. 当交流主电源打开时、MCU 应用电路将由微型变压器`s 直流输出供电。
  6. 当交流主电源打开时、电池将从 MCU 应用电路上断开。  然后、电池将充满电。
  7. 请为这些职位推荐 IC。
  8. 电量监测计选项是一个优势。

此致,

S·蒂米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timmy、

    对于电量监测计、我推荐几个选项...

    1) BQ40z50、1到4节串联电池、Impedance Track 电量监测计+保护功能、通信- SMBus。

    BQ40Z50数据表、产品信息与支持| TI.com

    2) BQ28z610、1到2节串联电池、Impedance Track 电量监测计+保护、通信- I2C

    BQ28Z610产品说明书,产品信息与支持| TI.com

    3) BQ4050、1到4节串联电池、CEDV +保护、通信- SMBus。

    BQ4050数据表、产品信息与支持| TI.com

    从充电器团队中添加一些人来推荐充电器。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:
    您的建议是针对锂电池。  我的项目`s 电池是镍氢电池。  

    请更正您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    我建议将 BQ25172用于充电器。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!
    我喜欢 BQ25172的价格。  谢谢。

    BQ25172是否符合我在上面的第一个帖子中提到的要求(6)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    不幸的是、不  您必须按如下所示添加多路复用器:

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    谢谢你。

    BQ25172 + TPS2116`s 成为我的项目的完美搭档。