This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27546-G1:从 BQ27546-G1获取库仑计数

Guru**** 2557090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27546-G1, BQ27Z561-R2, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322266/bq27546-g1-obtain-coulomb-counts-from-bq27546-g1

器件型号:BQ27546-G1
主题中讨论的其他器件: BQ27Z561-R2BQSTUDIO

您好!

我们目前正与 BQ27546-G1配合使用、以便在与微控制器连接时仅获得库仑计数。 但是、我们不确定如何通过 BQ27546实现该特定功能。 我们参考提供的实施准则(末尾提供的链接)。 您能否提供合适的方法或参考、从 BQ27546-G1中提取库仑计数?

代码 参考链接:https://github.com/S-LABc/I2CBATT/tree/4192ea7e9d0e95c4837b902910620976286c6299

谢谢你。

此致、  

杰伊.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、  

    我不确定是否完全理解您的问题、但您可以通过以下命令获取电量计报告的通过电荷、请参阅《技术参考手册》中的以下图像。  

    此外、有关使用主机 MCU 与监测计通信的更多信息、请参阅 此处的以下应用手册。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    感谢您努力提供信息。 我想澄清这个问题、以确保我们找到最佳解决方案。 我们目前正在开发一种依赖于电池电源的低功耗物联网产品。 为了有效地管理我们的电源资源、我们需要同时监控电池状态和剩余电池容量。

    我们正在考虑将库仑计数法作为一个潜在的解决方案、尤其要利用 BQ27546-G1。 但是,我们不能确定实施这一解决方案的适当方法。 考虑到我们应用的性质、尽可能降低电流消耗至关重要。 因此、对我们来说、无法持续监控电池消耗。

    您能否提供有关使用 BQ27546-G1同时尽可能降低电流消耗的详细解决方案或指南?

    非常感谢你在这个问题上的帮助。

    谢谢!  
    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、  

    您的设计对 所使用的监测计具有灵活性、或者 BQ27546-G1是否已设计到您的器件中? 我之所以提出这个问题、是因为如果功耗是一个重要因素、那么我建议使用 BQ27Z561-R2等监测计、因为此监测计具有更低的功耗模式、更适合您的应用。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    感谢您对 BQ27Z561-R2的建议。 我们对这项建议表示赞赏、并计划与我们的团队进一步讨论。 此外、您能否详细介绍一下我们在之前的对话中讨论的方法?

    期待您的答复。

    此致、

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、  

    关于前面的讨论、如果您使用的是 BQ27546-G1、则您很可能希望在其中一种节能模式(睡眠模式或 FULLSLEEP 模式、请参见下图)下使用该监测计。 在这些电源模式下、电量监测计进行测量的频率会降低(每20秒)以节省电量。

    此外、如果您想要的只是电池状态和电池的剩余容量、则可以从监测计中读取 SOC、从监测计中读取剩余容量。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!


    我们尝试使用 getAverageCurrent () cmd 获取电流值,但它显示的值与预期值完全不同,同时读取 getVoltage () cmd 工作正常,PassedCharge () cmd 显示为0as 输出,请提供正确的方法来测量平均电流。

    此致、
    杰伊.



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、  

    您应该能够使用从 TRM 获取的以下命令来读取电量监测计报告的平均电流。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jonny
    我们使用相同的 CMD、但得到了错误的值、例如器件25 mA 的实际电流消耗、但通过使用上述命令值是在10mA 周围、这可能是错误的。
    此致、
    杰伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、  

    您能就此通过 bqStudio 日志文件发送我吗? 此外、如何测量器件的实际电流?

    此致、  

    Jonny.