This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:6号电池发生不正确的电压

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323516/bq40z80-improper-voltage-occuring-at-cell-no-6

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

尊敬的先生:

我们最近在最后的电池组中安装了6套新的 BMS 板。 我们在测试过程中遇到了许多问题,我需要您的帮助来尝试和解决正在发生的问题。(为了您的信息,我们设计了具有6s 配置的 BMS , COV 设置为4.2V/电池)。

在安装 BMS 板之前–在外部电池测试仪/BMS 单元上对电池组进行充电和放电、我们以每节电池3.1伏的电压平衡每节电池。

连接 BMS 时–我们看到6号电芯的电压比所有其他电芯高得多。 我们尝试了编程和重置电池组、但没成功。 然后、我手动测量了每个电芯、发现它们都是平衡的、同时检查了 BMS 处的电芯电压、得到了相同的结果。
然后我又用一个新的 BMS 取代了 BMS --更换 BMS 之后,它似乎处于某种锁定模式--它不能在 i2c 上通信,也不会充电或唤醒到施加的电压。 到目前为止、已在4个 BMS 板上发生了这种情况。
除了这些内容、我还想了解有关锁定模式的信息、即在 BMS 中配置锁定模式、如果检测到任何问题、就会进入该模式。 如果是可配置的、那么我们如何配置它。

请告诉我们这些问题的可能原因是什么、以及我们如何解决。
除了这些内容外、我还将在下面附加我们的原理图和 srec 文件。
e2e.ti.com/.../2110.BMS.pdfe2e.ti.com/.../7801.Golden_5F00_Image_5F00_PDSG.zip

等待您的响应、

此致、
舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    Unknown 说:
    我还换了一个新的 BMS——更换 BMS 后似乎处于某种锁定模式——它在 i2c 上无法通信,无法充电或唤醒至施加的电压。 到目前为止、已在4个 BMS 板上发生了这种情况。

    如果可能、您能否告诉我您是如何与电量监测计通信的? 是否使用了 EV2400和 bqStudio?

    我知道目前不可能收到电量计的日志文件、但是在锁定问题之前是否可以收到电量计设置的先前.gg 文件?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    很抱歉这么晚才回复、  

    我们使用内部 EV2400通过 bq studio 进行通信。 今天、我们 还遇到了一些问题、我想看看我们已将所有电池均平衡至3.1伏/节电池。 将电池组连接到 BMS 后、我们看到了电芯5的电压下降、即它显示的是2.3V、而使用万用表在这些电芯上显示的电压相同、我想知道这些电压是如何下降的。 此外、正如您从附加的图像中看到的、还有电芯5和电芯6的电流正在放电。 我还附加了以前的 gg.csv 文件、以供您参考。 另一个担忧是、我们看到 RTA 寄存器设置、处于电池状态高电平。 我还想知道设置这些寄存器将如何影响我们的 BMS 运行。
    e2e.ti.com/.../5_2E00_.gg.csv
       

    等待您的响应、
    此致、
    舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:
    另外一点我忘记要添加的内容是、这些 mA 的电流是如何从电池组中流出的、因为我们没有连接外部负载。 如果电池正在平衡、则它们应具有最大10 mA、因为 BQ40Z80提供内部电池平衡的最大10 mA。
    此外、主席先生、 内部电池平衡 MOSFET 的基础是什么、它如何比较电池以及用于开启这些 MOSFET 的电池之间的电压差应该是多少。

    等待您的响应、
    舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    以下是该器件在静止状态下如何实现电池平衡。 我认为需要检查这些参数、这些参数可能会导致这种平衡问题:

    关于导致问题的原因、很难找到问题的根本原因、因为我们没有日志文件来作为其基础。

    当电池5的电压为2.3V 时、插入电池时的电压是多少、并且自连接后该器件是否发生了可能导致该问题的充电/放电?

    RTA 标志描述可以在下面找到。 这可以通过更改 RemainingTimeAlarm ()的值来更改:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺