This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:Rx 侧交流耦合

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324324/tusb564-ac-coupling-on-rx-side

器件型号:TUSB564

大家好、

您能回答以下问题吗?

条件

  •   请勿使用 USB3 Down Stream、仅通过连接到其他公司的 DP HDMI 协议转换 IC 来使用 DP。

  1. 仅限 DP 加热模式、在 Rx 侧也放置交流耦合是否更好?
  2. 如果是,那么什么 UF 应该是乘数?

此致、

哎呀。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寿三

    您是否指的是 USB Type-C 连接器和 TUSB564之间的交流耦合电容器? 如果是这种情况、则 RX 上的电容器是可选的。 如果使用、建议值为330nF。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果在 RX 上使用电容器、优点和缺点是什么?

    此致、

    太棒了  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寿三

    请参阅所附的 USB ECN 了解 RX 电容的优势。

    e2e.ti.com/.../5516.USB-3.1-ECN-Rx-AC-Coupling-Capacitor-Option.pdf

    谢谢

    大卫