This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H2221-SEP:需要有关此部分的 ON CONTROL 引脚规格的更多详细信息。

Guru**** 2797585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H2221-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324722/tps7h2221-sep-need-more-details-on-the-on-control-pin-specs-for-this-part

器件型号:TPS7H2221-SEP

 此器件上控制引脚的输入是否具有内置的施密特触发器或迟滞? 低速斜率的模拟电压信号是否可用于 CONTROL 引脚上的输入、或者它是否必须是数字逻辑信号? 我在器件的数据表上找不到任何内容、但在评估板文档 https://www.ti.com/tool/TPS7H2221EVM 上确实发现 、器件使用 VIN 同时作为控制信号输入进行了测试。 谢谢。 -eh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:

    TPS7H2221-SEP 的使能引脚(ON )的迟滞在数据表电气特性表第5页的"使能引脚(ON)"部分下、如下所示。

    您正在寻找的规格是 VIH、ON  (引脚输入高电平(VIH  上升))和 VIL、ON  (引脚输入低电平(VIL  下降))。

    只要引脚不悬空、具有低斜率的模拟信号可用于器件的 ON 信号。

    谢谢。

    安迪