This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:低于输入电压、最小值的直通行为

Guru**** 2444230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324253/tps61022-pass-through-behaviour-below-vin-min

器件型号:TPS61022

您好!

我对 TPS61022的直通行为有疑问。 在我的应用中、 TPS61022将 用于将3.3V 升压至5V。 在3.3V 电压轨上电期间、5V 输出必须保持完全关闭状态、直到 通过其 EN 信号启用 TPS61022。 这是否有可能? 或者 、如果低于0.5V 的最小电源电压、TPS61022是否会通过输入电压?

此致、

弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florian:

    请查看数据表中的第7.3.2章。 该器件在关闭时从输入端断开负载。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte:

    这回答了我的问题。 非常感谢!

    此致、

    弗洛里