This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:在 AWR/输出阻抗下对 LMG1210进行建模

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323881/lmg1210-modelling-lmg1210-in-awr-output-impedance

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

尊敬的 TI 开发团队:
我目前正在撰写学士论文、想使用 LMG1210控制半桥拓扑中的开关放大器。

由于仅 AWR 模型可用于我选择的晶体管、 不幸的是不可用于 LMG1210、我决定从根本上改造 AWR 中 LMG1210的行为。 但是、我仍然缺少两个很遗憾在数据表中找不到的细节。
我想知道高侧驱动器输出端的阻抗与开关节点(高侧驱动器接地)的关系有多高、低侧驱动器输出端的阻抗与接地的关系有多高。 我可以使用这些值为开关放大器创建一个更真实的模型。
我还想礼貌地问、是否有图或值表显示与要在 nF 下驱动的负载相关的下降/上升时间。

我非常感谢任何建议或帮助!
此致

帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Patrick、

    感谢您关于 LMG1210的问题。

    对于驱动器高侧和低侧的输出级、有一个内部下拉 FET 可将 HO 连接到 HS、LO 连接到 VSS。 这个内部下拉 FET 的阻抗将是它的 RDS (ON)值。 这可以从数据表的 V_OL 低电平输出电压下找到、并根据第6.5节电气特性中表列出的电压和电流计算出该值为1.6欧姆。

    我没有有关负载确切上升和下降时间的图形或表格、但我们有一个计算器工具可以帮助您确定这一点。 这可通过下面的 Excel 文件完成、用于为可转换为电容的 FET 充电。

    [常见问题解答] LM2105:半桥栅极驱动器最小电流计算器

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、William、
    非常感谢。 这对我有很大帮助。 我想确切地知道哪个 FET 模型、以便我了解寄生电容 Cds、并可以指定我的改造驱动器的输出阻抗的无功分量。 您能告诉我这一点吗? 那将会很好!

    谢谢你。 数据表中的"峰值灌电流"对应于 Excel 表中的"驱动电流"、对吧?

    再次感谢、
    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Patrick、

    我们用于输出级的内部 FET 不是分立式外部器件、我不能公开发布有关该元件的信息、但该元件具有低电容。

    只是想让您知道、PSpice for TI 是公开可用的、并且可以在 LMG1210的产品页面以及未加密的 PSpice 模型和 TINA-TI 模型中找到。

    至于计算工具的驱动电流、它与驱动器数据表中的拉电流和灌电流规格相关。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、William、
    感谢您的快速回复。 "当然,我不会骗你的。"
    那么我没有进一步的问题。

    再次感谢、
    帕特里克