您好!
希望您能帮我解决电源电路问题。 我是一名嵌入式系统编程器、只对电源设计有少许经验。
我对我公司的某个较旧设计有问题。 它不是我的设计。 它是由一个曾经在这里工作的学生创建的。 我不想在这里涉及设计决策。 我本来会以不同的方式设计电源解决方案。 但是、该设计是在过去制造的、应该可以正常使用。 我手头没有任何功能部件。 我已组装 PCB、并在组装过程中目视检查其是否存在焊接桥接或其他问题。 我使用实验室电源测试了电源电路为12V 电源输入 、最低电流限制设置(< 200mA)、并将示波器连接到 TPS62172 VIN、SW 和3V3。 当我打开实验室电源输出时、它会立即触发过载警报。 我不知道什么是错的。 我想 为新部件更换 TPS62172、但没有任何改变。 当我将电流限值设置为较高(~500mA)时、IC 会快速变暖、并且可能 发生自身烧坏。 我会很乐意提供任何帮助。
PCB 的电压输入是一个安全电路、我没有展示、但会导致一些压降。 它仅包含共模扼流圈、P-FET 反向电压保护、二极管和铁氧体磁珠。
3V3上的负载仅为微控制器(50mA)+对微控制器的一些去耦电容器和一些 LED 进行充电。 运行期间、3V3分支上的总体负载应始终小于100mA。 除了 TPS62172 IC 本身、我在电压输入侧没有发现任何短路。 当我在3V3分支上提供3.3V 电压时、微控制器和该电源分支上的其他电路在< 20mA 负载的情况下按预期工作。
我是否有可能遇到批次错误的 TPS62172、或者我是否在组装过程中损坏了它们?
电路板电源原理图:
L3 - Bourns SDR0403-2R2ML 
电源布局:

实验室电源输出接通时 TPS62172的启动快照(立即激活电流限制和过载警报)。
实验室电源设置:12V、~μ A 200mA 电流限制
CH1是在 C4处测量的 VIN (引脚1)
CH2是在 L3上测得的3V3输出(引脚2)
CH3是在 L3上测得的 SW (引脚1)
(忽略底部的统计信息)