This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82823:输出电容

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82823
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324311/tpsm82823-output-capacitance

器件型号:TPSM82823

您好!

数据表 9.2.1.2.3节中提到了最大输出电容不应超过47uF。

可以通过铁氧体磁珠连接更高电容(几百 uF)吗?

布局将为:

输出电容为22uF 的 TPSM82823、然后是几厘米的网格、再是铁氧体磁珠、最后是330uF。  

此致、

阿卡迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arkadi:

    从之前该器件系列上的一些实验室测量来看、铁氧体磁珠可能不足以减轻大容量电容器对控制环路的影响。

    我建议 在此处使用 TPSM82813SIL、因为它可以处理更高的输出电容器。  

    此致、

    瓦伦