This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620:如何同步两个 LMR43620

Guru**** 2618765 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR43620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324272/lmr43620-how-to-synchronize-two-lmr43620

器件型号:LMR43620

大家好、我想知道如何同步两个 LMR43620 IC。 还有其他系列可以连接同步引脚。 在该系列中、您似乎必须放置一个外部时钟。 如何为该系列制作时钟? 是否有任何关于创建时钟的应用手册?
非常感谢大家、大家好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    通常、我们不建议这样做、因为误差放大器是内化的、因此无法同时控制。 如果您希望执行外部同步、我建议使用具有外部补偿功能的降压控制器、甚至使用多相降压控制器。

    请参阅随附的文章: www.ti.com/.../SSZT900

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Richard