This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563209:理论最小/最大输出电容

Guru**** 2519290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313942/tps563209-theoretical-min-max-output-capacitance

器件型号:TPS563209

大家好、

您能否说明 数据表中 TPS56209 (20uF-68uF)推荐输出电容的理论基础?

来自 eq。 11等式 15?

https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slvaf11/slvaf11.pdf

另外、  第7页中针对 D-CAP3转换器的 LC 设计方法示例是否直接适用于 TPS563209 (D-CAP2)设计?

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    数据表中建议的 LC 来自 Designer 的仿真结果。 "应用手册"此时不存在。 但是、建议值将处于该计算的范围内。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harry-San:

    我想再次检查一下、因为我的客户正在向我挥手。

    理论上、 应用手册第7页中针对 D-CAP3转换器的 LC 设计方法示例是否直接适用于 TPS563209 (D-CAP2)设计?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    是的、本应用手册 同时适用于 D-CAP2和 D-CAP3转换器。

    或者、您也可以直接按照数据表中 TPS563209的推荐表进行操作。