This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2991-Q1:LP2591-50-Q1器件与 LP2951-50-Q1不同?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324110/lp2951-q1-lp2591-50-q1-part-is-different-from-lp2951-50-q1

器件型号:LP2951-Q1
主题中讨论的其他器件:LP2951

您好、TI 团队、


早上好。 您能否确认制造商器件型号 LP2591-50-Q1器件是否与 LP2951-50-Q1不同?


此致、

瓦姆西·班库鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Vamsi、  

     LP2591-50-Q1不是德州仪器器件、网上似乎是 LP2991的拼写错误、因为已链接 LP2991数据表。 LP2951 5.0V-Q100额定的器件是德州仪器正在供货的器件。  

    希望这对您有所帮助!  

    麦基拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKyla:

    感谢快速响应、您的意思是、它显示为 LP2591、而不是 LP2991。



    此致、

    瓦姆西·班库鲁