This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:BQ25303J 电池充电器早期截止问题

Guru**** 2509785 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323768/bq25303j-bq25303j-battery-charger-early-cut-off-issue

器件型号:BQ25303J

您好!

我目前正在使用 BQ25303J 为5000mA 锂离子电池(21700)充电。 我已使用0欧姆跳线将 VSET 引脚接地、从而将 VBAT Reg 设置为4.2V。 电池应该充电4.2V、但是  

充电器在4.028V 终止充电。无法弄清为什么会这样做。 非常感谢任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否说明您是如何测量终止充电电压的?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    我使用台式稳压电源来测试充电器。 我可以监控 IC 牵引的电流大小。 电流开始降低并最终达到0安培后、我注意到充电 LED 已关闭、表示已完成充电。 在此之后、我使用万用表检查电池电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一旦充电电流降至0A、BAT 引脚和电池端子之间的线路电压降也会降至0V。 要观察终止充电电压、请在充电电流从充电终止电流降至0A 之前记录 BAT 引脚电压。

    谢谢。