This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51420:我的电路产生过多热量

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324461/lmr51420-my-circuit-generates-too-much-heat

器件型号:LMR51420

您好!

我开发了一种可将26VDC 转换为3.3V、5.3V、5.6V 和24V 的电源、全部位于一个 PCB (约1"x3"x0.062")上、具有四个 LMR51420开关、总负载约为8W。  我的装置会变热、因为它非常紧凑(迄今为止为72°C)。  您是否有应用手册或其他资料可以帮助我理解为什么这么热?  效率为80%时、我应该会看到拉电流的总功率为10W、但运行功率约为12W、即效率为70%。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    通常、电路板布局对于散发产生的热量至关重要。 我建议以评估板布局为例。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sluucg9/sluucg9.pdf

    提供固体铜区域和足够的过孔有助于将热量散发到整个 PCB 中。  

    请记住、此 IC 能够在150C 的结温下运行、因此您有一些裕度。  

    此致、  

    丹尼斯拉夫