This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1EVM:发热和热问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324203/lm5013-q1evm-heating-and-thermal-issues

器件型号:LM5013-Q1EVM

我们使用 LM5013-Q1EVM 输入电压48V、Vout=12V 和 Iout=1.5A (在室温24°C 下)。 根据用户手册(如下所示)中提供的详细信息、IC 和电感器的外壳温度范围为60 -65°C

由于这在25°C (环境温度)下加热到65°C、 因此该模块是否会在90°C 环境温度下工作? 请提供您的想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sukriti:

    IC 额定工作环境温度高达125C。  可能需要检查电感器性能。

    如果存在热问题、可以尝试添加某种形式的空气冷却。  

    谢谢。

    理查德