This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:有关异常输出特性的查询

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324001/tps7a20-inquiring-about-abnormal-output-characteristics

器件型号:TPS7A20


我已经将我的问题和详细描述整理到 PDF 文件中、以便于阅读。 此外,英语不是我的母语,所以如果我的描述有任何错误,请原谅我。  

   e2e.ti.com/.../3755.TPS7A2036DBVR-trouble.pdf   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    如果直接连接到 PCB、波形上是否有任何变化? 具体是将输入直接连接到 PCB 输入?

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我做了一些修改、并再次进行了实验。 结果如下:

    1. 我修改了电路的连接方法。 目前、除了通过试验电路板连接的负载厚膜电阻器和使能引脚外(我已经测试了两种连接方式、即焊接到 PCB 和通过试验电路板连接; 并且它们不会影响输出)、所有其他电路和输入/输出电容器都直接焊接到 PCB 上。
    2. 与修改前的电路相比、电流连接确实显示出了某种程度的输出改进。 负载大于100Ω 时、输出稳定在3.6V 并且没有明显的纹波(此时、示波器显示的 Vp-p 仅为大约2mV、这是非常正常的)。 此外、即使在移除负载后、输出也保持在3.6V 的稳定。 但是、随着负载继续增加、在低于100Ω 时、输出的纹波 Vp-p 开始增加、如图所示。 然而、当使用台式万用表测量输出时、该点在3.6Vdc 时仍然保持稳定。
    3. 此外、我观察到输入电压和输出纹波 Vp-p 成正比。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我认为这可能是从工作台设置上发生的、如果您为电源添加一个大电容器、它是否可以进一步解决该问题?  

    台式万用表很可能会为您提供输出的平均读数。  

    5V 输入至3.6V 输出应为您的应用提供足够的余量。

    此致!

    朱利耶特