This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7701-Q1:关于 TPS7B7701QPWPRQ1中的 SENSE

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324179/tps7b7701-q1-about-sense-in-tps7b7701qpwprq1

器件型号:TPS7B7701-Q1

こんにちは

TPS7B7701QPWPRQ1 SENSEに対する私の認識が正しいことを確認したいと思います。

短絡状態を検出するとSENSE出力電圧が2.4~2.56Vの間でプルアップされるため、

短絡状態時のSENSE出力電圧は標準で2.55Vです。

しかし、短絡状態になる前のSENSE出力電圧は、出力電流Ioutによって決まりますか μ A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想确保我对 TPS7B7701QPWPRQ1检测的感觉是正确的。

    由于在检测到短路情况时 SENSE 输出电压上拉至2.4~2.56V 之间、

    短路情况下的感应输出电压通常为2.55V、

    但短路情况之前的感应输出电压取决于输出电流 Iout?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、高崎三、

    您是对的。 当不存在短路或电流限制条件时、检测输出电压取决于相应通道中的负载电流和 RSENSE 电阻器的大小。 当通道达到电流限制时、感测电压锁存到2.55V (典型值)、直到电流限制条件消失。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick San、
    感谢您的回答。
    解决了问题
    如果任何其他问题、我会联系您。
    高崎市