This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B87-Q1:使用 SPICE 模型仿真设置的输出电压错误

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324180/tps7b87-q1-wrong-output-voltage-with-spice-model-simulation

器件型号:TPS7B87-Q1

您好、E2E 成员:

我 使用 SPICE 模型对 TPS7B8750进行仿真、该模型我已在 TI 网站上下载。 我使用 Altium 进行仿真。 问题是、当我向输入引脚提供16V 电压时、输出电压大约为15伏。 正如我所预期的那样、输出电压为5V、因为该 LDO 是5V 固定输出。 我犯了什么错?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwin:

    我在研究它。 我会在2个工作日内回复您。

    此致、

    尼克