This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 48V 输入3500V、3mA 电源设计

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C55-Q1, TPS40210, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323889/48v-input-3500v-3ma-power-supply-design

主题中讨论的其他器件:TPS40210UCC28C43、UCC28C55-Q1

团队、您好!

我想按照以下规格设计电源。

输入电压:48V

输出:3500Vdc,3mA

保护:过压、过流、短路。

隔离:是

此外、我还需要可编程输出、假设输出电压介于2000V 至3500V 之间。

您能帮助我选择拓扑、变压器设计、开关 IC 选择等吗?

我在 互联网上发现 PMP9198primary 使用 TPS40210DGQ 作为参考文档、但本文档没有关于变压器设计的信息。

期待您的建议!

提前感谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以从 PMP9198开始。 您的设计基本上可以使用 PMP9198等反激式器件并使用 TPS40210。 您需要调整变压器匝数比以获得更高的电压。

    可以针对不同的输出电压调节 R224。 对于48V 至3500V 变压器设计、具有不同匝数比的其他变压器设计也是相同的。 如果您想自己设计变压器、最好在互联网上搜索、那里有很多参考资料。 您还可以使用变压器供应商。 此外、您还可以与变压器供应商交谈、了解是否有现成的变压器适合您的设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Flyback_5F00_1000V.pdf

    我是在 TI 工作台设计的、从中也得到了变压器设计。 尽管使用一个次级绕组来生成4KV、但我在这里的想法是使用4个变压器堆叠式绕组在输出时生成4KV。 这样、我将能够降低次级二极管和其他元件的应力。

    您在此处的观点是必要的、以便了解如果我对 其他3个变压器次级绕组使用相同的匝数比、如果是、我们需要更改初级电感值等。

    能否检查一下这个芯片是否有短路、过流、过压保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供有关设计变压器的应用手册?

    在这种情况下、我们应该以 CCM 或 DCM 模式运行变压器?

    我们是否可以将输出短路限制为5mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何计算反激式转换器的占空比?
    1. CCM

    2. DCM

    3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您使用单个变压器。 四个变压器堆叠会产生许多无法预见的挑战、我们目前无法预测这些挑战。

    对于不同模式下的操作、它基于变压器初级绕组电感值、输入电压和负载电流。

    TM 处的电感称为临界电感。 您可以查看 TI.com 上 UCC28C43数据表的应用部分、以充分了解相关信息。 您还可以搜索互联网反激式关键电感、以帮助您理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没说要使用4个变压器。 我将是具有4个绕组的单个变压器以获得4KV 输出。 请参阅  PMP9198以了解 我要讨论的内容。  

    您能否同时回答以下问题?

    如果我 在设计中考虑 UCC2 8 C5 5 -Q1 D。

    我是否 符合过流、短路、过压要求?

    根据您的知识,我应该设计 CCM 反激式吗? 则 DCM 可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一个变压器中有4个绕组就可以了-它只是一个单一的变压器结构。 如果您类似于 PMP9198、则可以。

    是的、您可以在设计中使用 UCC28C55-Q1。

    不、对我来说、CCM 对您的设计来说很好-您只有3mA、大约10W、应该使用 DCM。 您刚才提到的保护功能需要通过外部电路来实现。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!

    我仍然有一些疑问。  

    1.您是否可以提供上述保护措施的零件号?

    2.您是否有适用于此应用的闸极驱动器 IC 具有数字控制功能,这意味着 MOSFET 的闸极信号由微控制器控制?

    3.能不能推荐一些电路来实现过流、过压、快捷保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.

    我们没有可以执行所有这些保护的器件。

    2.  

    您可以通过以下链接进行搜索、找到符合您需求的解决方案

    栅极驱动器产品选择| TI.com

    3.

    输出 OVP 通常基于 crowbar 电路、当 OV 时、crowbar 对输出短路、因此形成短路电流、然后使用相同的短路保护实现过压保护。 你可以搜索互联网,以查找 crowbar 电路对你有利。

    OCP -对于逐周期保护、UCC28C55Q1、当其 CS 达到大约1V 时、它就处于逐周期电流限制。

    OCP -断续、您需要设计一个比较器电路、以便在电流检测达到定义的阈值时使用该比较器拉低 UCC28C55Q1 COMP。

    输出短路实际上可以使用相同的 OCP 断续模式。