This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:使能引脚电压

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318389/tps7a57-enable-pin-voltage

器件型号:TPS7A57

我尝试使用数据表第8.1.1节中的公式1和2来设置开启稳压器的阈值。 但是、我没有在数据表中看到使能引脚的电压。  我看到了 VIH (EN)和 VHYS (EN)的值、但没有看到 V (EN)的值。  V (EN)的值是多少?我在数据表中的什么位置可以找到?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使能引脚的典型阈值电压为650mV。  您可以看到、在 EC 表中、复制如下:

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您看一看数据表中的等式1和2、您将看到等式:

    您需要的规格为 VIH (EN)。  我需要的是 VEN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VEN 是您希望在应用中应用到使能引脚的电压。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎不正确。  我来以另一种方式来提问、您可以告诉我需要插入哪些值。  我想在3.1V 时开启、在2.85V 时关闭。  请提供公式1和2的示例值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SSC、

    我将在3个工作日内回复您的最新问题。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SSC、

    我们再来看一下这些公式、可以看到您的担忧。  如果可能、我明天会为您提供最新信息、但可能会延长到下周早些时候。  感谢您的耐心。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信公式1中存在误差。 在这个方程式中、我相信 VIH (EN)与 VEN 一样。  由于会引起混淆、因此应在数据表中更正此问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SSC、

    我认为您是对的。

    确实、我使用100MHz 三角脉冲测试了一个 EVM、以检查 LDO 打开和关闭的位置。  EVM 没有将任何电阻分压器连接到 EN 引脚。  当使能引脚电压达到650mV 时、LDO 开启、当它达到608mV 时、LDO 关闭。  如果 Ven 是拼写错误、并且应为 Vin (en)、则此测量样本与公式1非常相符。  我已将这一信息添加到了数据表更正日志中、我们将在下次修订数据表时进行更新。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、Stephen。  我会将此问题标记为已解决。