我尝试使用数据表第8.1.1节中的公式1和2来设置开启稳压器的阈值。 但是、我没有在数据表中看到使能引脚的电压。 我看到了 VIH (EN)和 VHYS (EN)的值、但没有看到 V (EN)的值。 V (EN)的值是多少?我在数据表中的什么位置可以找到?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尝试使用数据表第8.1.1节中的公式1和2来设置开启稳压器的阈值。 但是、我没有在数据表中看到使能引脚的电压。 我看到了 VIH (EN)和 VHYS (EN)的值、但没有看到 V (EN)的值。 V (EN)的值是多少?我在数据表中的什么位置可以找到?
您好、SSC、
我认为您是对的。
确实、我使用100MHz 三角脉冲测试了一个 EVM、以检查 LDO 打开和关闭的位置。 EVM 没有将任何电阻分压器连接到 EN 引脚。 当使能引脚电压达到650mV 时、LDO 开启、当它达到608mV 时、LDO 关闭。 如果 Ven 是拼写错误、并且应为 Vin (en)、则此测量样本与公式1非常相符。 我已将这一信息添加到了数据表更正日志中、我们将在下次修订数据表时进行更新。
谢谢。
斯蒂芬