This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:IC 在1小时后不供电

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322260/bq51050b-ic-is-not-taking-power-after-1-hour

器件型号:BQ51050B

我们在设计中使用此 IC 为3.7V 锂离子电池单元充电。

目前、板放置在环氧树脂中、我们将尝试使用距离大约8mm 处的发送器进行充电。

能量交换发生1小时、但在这之后、它停止取电。

我们试图使用不同的发射器同样的问题,把接收器放置了半个小时后,我们试图再次充电,仍然没有采取动力。

电池容量为2000mA Rilim 电阻器为320欧姆、我们通过发布技术根据先前知识实施。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    你能不能告诉你,板在环氧树脂是否损坏?

    BQ51050B 提供 QFN 和 BGA 版本、如果由于焊点上的应力而进行封装、则 BGA 版本可能无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们选择的是 QFN 版本。 环氧板不透明,所以看不到。 但它的工作时间为1小时、然后在这之后停止、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在运行期间环氧树脂升温时、可能会损坏 IC 或元件。  环氧树脂、PCB 和组件在加热时将以不同的速率膨胀。  这会使焊点和较小的封装更加应力、从而导致故障。   

    您是否已操作未封装的装置超过1小时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,未封装的联合国统计信息系统的运行时间超过一个小时。  

    我们第一次进行测试时、器件工作正常、在我们的应用中充电3小时、放电3小时。

    之后、它不会在超过1小时的时间内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否了解过硅橡胶封装产品?  这种灵活性将减少对组件和焊点上的应力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经试过、这里的问题是、当发送器和接收器之间的距离增加在8-10mm 左右时、它不再起作用。 电池引脚上的最大电压为3.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    线圈到线圈的距离通常为5mm 或更小。 随着距离的增加、耦合系数会下降、产生的电压不足、无法启动单元。

    检查 RECT 引脚处的电压、它需要高于2.7V、UVLO 才能启动。

    较大的线圈将有助于在较远的距离启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测得 RECT 引脚处的电压高于2.7V。 我们尝试将其提高到大约5mm、看看这是否起作用。 即使使用10mm、RECT 引脚处也有电压、但起始值为3.8Vbat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2772.TX-Start-up-and-Comm-Packets-Guide.pdf

    见附录--在启动过程中,初始 Ping 电压需要高于2.7V。  这适用于前3个左右脉冲。  此时的 TX 以低功耗条件运行。

    但在三个脉冲之后、RX 和 TX 会调整运行点以增加功率。   

    启动和2.7V 时耦合较低、无法调整工作点的问题。  但在 RX 和 TX 开始通信后、可以调整工作点、以克服远距离低耦合。