This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163H-Q1:LM5163

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323842/lm5163h-q1-lm5163

器件型号:LM5163H-Q1

我开发了一个原型,与数据表相关,我测量了一个非常高的 Vpp ~800mV ,可能是什么问题 ?
我已将数据表中的原理图与 We 744084121提供的电感器搭配使用

阅读更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taher、

    通过降低输出电压、您可能会产生更大的电感器电流纹波、因此输出电压纹波会增加。 您可能会看到、使用数据表中的公式21时这种关系是正确的。  

    因此、解决方案是增加输出电容。  

    谢谢。

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Richard!

    可以、随着电容的增大、 我可以减小纹波。

    我会在接下来的几天再做一些测试、