This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51440:24V IN 和放大器;5V OUT @ 3A、是否需要有关输出电感器值选择的帮助?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322631/lmr51440-24v-in-5v-out-3a-need-your-help-about-output-inductor-value-selection

器件型号:LMR51440

我正在为人机界面设备设计一个电源转换器、该电源转换器的主电源插口来自以24V 直流电压供电的 PLC 单元。24V 输入会通过 EMI 滤波器电路、然后再提供给这里的电源转换器。 有典型应用值电路、数据表和 TI 计算工具中的公式。 所有这三个值不同。  

根据数据表典型应用电路、建议在12V 输入和5V 输出下使用5.6uH 电感器。  

根据我在输入电压为24V 和输出电压为8.8uH 时数据表公式中的计算值  

类别= 0.3  

根据计算工具、在24V 输入和5V 输出@3A 时、其电流为4.8uH。  

您的建议是什么?  

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的开关频率是多少? 请注意、数据表中的公式提到" 合理的类型值必须是转换器支持的最大 IOUT 的20%至60%。"

    Iout 值是器件的直流电流额定值、即使应用负载电流仅使用3A 也为4A。

    因此、根据数据表计算、假设以下条件(VIN = 24V、VOUT = 5V、IOUT = 4A、Fsw = 500kHz、K = 0.3)、计算得出的 L_min 为6.6uH、这是我在此处建议的值。

    此致、

    吉米   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、非常感谢您的回复。 假设 IOUT 在 IC 规格的最大值时计算的值弥补了我先前计算的值在额定 IOUT 之间的差距、再次感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 由于问题看起来已经解决、我现在将关闭该主题。  

    如果您有任何其他问题、请重新回复、系统将重新开启提问以获取更多帮助。