This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:最小温度为-74度

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324293/bq28z610-r1-min-temp-was--74-degree

器件型号:BQ28Z610-R1

您好、先生/女士:

我们有一个故障退回器件的案例、该器件的生命周期最低温度显示为-74度。

请参阅下图和原理图。

有可能获得-74度吗?

您能告诉我们可能的原因吗?

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    此参数的最小值为-128摄氏度、但这似乎不太可能。

    您能否告诉我该器件通常用于哪个正常工作温度范围?

    另外、您能否告诉我 R8是标准10K 电阻器还是热敏电阻? 如果可能、您能否告诉我它在布局中的位置?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺