This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:如果 D+/D-引脚悬空、如何设置充电电流?

Guru**** 1852590 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324191/bq25895-how-to-set-charging-current-if-d-d--pin-is-floating

器件型号:BQ25895

尊敬的 TI 专家:

我的客户希望找到在 D+和 D-引脚状态为悬空的情况下进行设置的方法。

在 D+和 D-引脚悬空时、是否可以通过寄存器设置或其他方式将充电电流设置为高达2A?

(当然、我的客户将使用能够提供2A 以上充电电流的适配器。)

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:  

    请查看我的评论如下。  

    是的、即使 D+/D-引脚悬空、也可以针对2A 充电对 BQ25895器件进行配置。 为了实现此目的、客户需要在 D+/D-检测结束后设置 IINLIM 寄存器值(REG00位5:0)。 D+/D-检测预计将在插入输入适配器后的几秒钟内完成。  

    除了设置 IINLIM 寄存器、客户还需要确保 ILIM 电阻器是一个合适的值、允许最高约2A 的输入电流。 例如、RILIM = 180欧姆会将输入电流限制设置为略低于2A。 或者、可通过设置 EN_ILIM = 0 (REG00位6)来禁用 ILIM 引脚功能。  

    如果对此主题还有其他问题、敬请告知。  

    此致、

    加勒特