This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:CHG 和 DSG 是否可以直接短接至地?

Guru**** 2581635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324301/bq4050-can-chg-and-dsg-be-directly-shorted-to-ground

器件型号:BQ4050

您好!  

我正在使用 bq4050的项目中、为此、我需要控制充电和放电 MOSFET、并尽快将其关闭。 请参阅数据表中的图22、最简单的方法是将 Q2和 Q3的栅极短接至 GND (5k1和10M 电阻之间的节点)。 虽然这对 Q2是可行的、但由于保护 MOSFET Q4的体二极管、对 Q3无法这样做。 另一方面、如果引脚 CHG 和 DSG 直接短接至 GND、则可以解决该问题。 查看数据表、CHG 和 DSG 引脚都有一个内部2k 电阻。 这些引脚是否可以直接短接到 GND 而不对 bq4050内部电路造成任何损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    如果不使用 CHG 和 DSG 引脚、则不建议将其接地。 如果不使用它们、我们建议将其保持悬空状态。  

    我会禁用 CHG 泵或设置 FET_EN = 0并永久关闭 FET。 如果启用电荷泵、它会增加功耗。  

    要禁用电荷泵、请执行以下步骤:
    1-从物理地址读取-> 0x457C
    确保返回值为0x03
    将0x00写入0x457C
    4-读取以检查它是否生效。

    此致、
    何塞·库索