This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:通过 PD 寄存器为 DEMB 和 OSC 下拉

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316541/lm25141-q1-pull-down-for-demb-and-osc-through-pd-register

器件型号:LM25141-Q1

专家、您好!

我的客户正在使用 LM25141-Q1设计电路。
在该电路中、它们将使用 VDDA 作为 DEMB 和 OSC 的上拉电源、与 EVM 相同。
另一方面、他们考虑在这些引脚上动态变化、因此希望通过 FET 添加下拉电阻器。

对于这个用例、您能否回答以下问题?

  • 他们可以使用多大的下拉电阻器?
    • 目前、他们计划使用 4.7千欧或10千欧。
  • 您能在高电平期间告诉我 DEMB 引脚的灌电流吗?
  • 您能在高电平期间告诉我 OSC 引脚的灌电流吗?

此致、
仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuramochi-San:

    感谢您问这个问题。 这些引脚的灌电流非常小。 10kΩ 可能有点低、因为当每个引脚被拉至低电平时(总1mA)、VDD 会为0.5mA 提供电流。 也许试试47 -100kΩ 吧。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    "最低限度"是对他们期望的大致解释。
    您是否会提供更详细一点的灌电流?
    EN 具有典型的漏电流额定值、因此、我们认为此规格与 EN 类似会有所帮助。

    此致、
    仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    我的预期是它将处于低于 uA 范围内。 让我检查一下我们是否有数据、并在明天回复您。  

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy-San、您好!


    感谢您的答复。
    我知道 DEMB 和 OSC 的预期泄漏电流可能会像 EN 引脚那样低于 uA 范围。
    如果有任何数据、请将其分享给我们。
    它真的很有帮助。

    此致、
    仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    OSC 的状态在启动时被锁存、因此不适合动态更改。 但是、您可以调整有效 RT 电阻(如数据表中所示)来使 fsw 从其标称值发生变化。 例如、典型应用不需要从440kHz 更改到2.2MHz (通过将 OSC 引脚状态从低电平更改为高电平)。

    DEMB 引脚上拉可以是100kΩ、以在 DEMB 为低电平时更大限度地降低输入静态电流消耗、从而在轻负载下实现 PFM 模式运行。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy-San、您好!

    谢谢你的解释。
    我了解。

    此致、
    仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也谢谢。