This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TOT 和 TCRIT 在相同温度下被置位

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323578/tps650864-thot-and-tcrit-asserted-at-same-temperature

器件型号:TPS650864

尊敬的支持团队:

我有一个类似的问题、本主题中提到过:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085673/tps650864-thot-and-tcrit-asserted-at-same-temperature-and-causing-momentary-shutdown-of-rails

您能否分享您在测试过程中找到的答案/结果?

谢谢、此致。

蒂姆·艾克尔伯格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    这是否会在多个器件上发生? 我已向您发送连接请求-您能否接受此请求、以便我可以就您观察到的情况再问几个问题?

    最好获得器件的顶部标记、以便我也可以查看批次历史。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、早上好。

    感谢您的答复。

    我在两位电路板同事用于固件开发的时候发现了这个问题。 我们目前正在实施一些安全测量。

    我的固件同事推出后、我会立即带着器件的顶部标记给您回复。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两块板上的批次追踪代码:AYZ6G4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim。 我认为还应该有一个两位数的数字、这是生产日期代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该编号应为:051

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim。 我将继续私人聊天。