This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77908A:BQ77908A

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323195/bq77908a-bq77908a

器件型号:BQ77908A
主题中讨论的其他器件:BQ76942

大家好。

当我们查看此集成电路的数据表时、可以看到它是 I2C 串行通信协议。 我们只需要从该集成电路中读取电池电压、无法理解可以使用哪些地址通过 I2C 获取这些值。

地址: esiyoktayyar81@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tayyar:

    该器件无法从 I2C 总线读取电池电压。 串行通信仅用于器件配置。

    我建议查看 bq76942、这是一款高精度电池监控器、具有集成的电池平衡功能以及通过 I2C 接口读取电池信息(电池电压、电池组电流等)的功能。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这种集成方式对我们很有效。 我去了发货步骤、我将会购买。 国际经济需要多少天- TR (土耳其)发货时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tayyar:

    我不确定通常的发货时间是多少、但您应该能够使用订单的跟踪号从配送提供商处获得估算值。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用两个 BQ76942、我们可以通过隔离通信来将电池总数增加到20节吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tayyar:

    是的、你可以这么做。 我建议查看 TIDA-010247 作为参考、该产品采用具有隔离通信功能的堆叠配置实施 bq76942。

    此致、

    马克斯·韦博肯