请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77908A 主题中讨论的其他器件:BQ76942
大家好。
当我们查看此集成电路的数据表时、可以看到它是 I2C 串行通信协议。 我们只需要从该集成电路中读取电池电压、无法理解可以使用哪些地址通过 I2C 获取这些值。
地址: esiyoktayyar81@gmail.com
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tayyar:
是的、你可以这么做。 我建议查看 TIDA-010247 作为参考、该产品采用具有隔离通信功能的堆叠配置实施 bq76942。
此致、
马克斯·韦博肯