This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:具有10K 欧姆串联电阻器的使能引脚

Guru**** 1471455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315594/tps63802-enable-pin-with-10k-ohm-series-resistor

器件型号:TPS63802

我目前正在查看 TPS63802dlar 的数据表、并询问输入电压(额定电压为5V)与使能(EN)引脚之间的连接。

数据表指示 EN 引脚和电压输入之间的直接连接。 但是、我 想 在电路中的输入电压和使能引脚之间连接一个10K 电阻器。 我想咨询您的专业意见、以了解是否建议在输入电压和 EN 引脚之间串联一个10K 电阻器。

非常感谢您对此问题的见解、我期待您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    使用10K 电阻器串联也可以。 也许我知道你为什么要安装这个电阻器,因为它是不必要的,一个肮脏的连接也是可以的。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是个人喜好、我在恒定5V VIN 和 EN 引脚之间引入了一个10K 电阻器、以增强比较器的过流保护。 虽然我不确定它的必要性,我通过短接10K 电阻器进行了测试,结果是令人困惑的。 输出电压保持在预期的3.3V、但通常情况下、10mA 负载的电流消耗增加至140mA。

    取消排序后、电路无法产生任何输出、并且我观察到零电压输出。 它生成输出的唯一时间是将10K 欧姆电阻替换为短路、但这会导致不适当的电流消耗增加。

    在这种情况下、我是否需要注意任何问题或注意事项? 非常感谢您的深入见解。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    在我这边、我认为您所观察到的这个电阻器的短路和断开的行为都是无法预料的。 您能帮助重试并 捕获 EN 的波形、电感器的电流、Vin 和 Vout 吗?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    万用表读数

    带10K 电阻器
    ----------------
    输入电压:5.04V
    PG (焊盘5):0V (我已经将一个100K 的上拉电阻与 Vin 而不是 Vout 连接、即5.04V)
    FB (焊盘4):0V  
    VOUT:0V
    电路功耗:10mA


    短接10K Ω、
    ----------------
    输入电压:5.04V
    PG:5.006V
    FB:0.5V
    VOUT:3.316V
    电路功耗:147mA

    针对功耗、我 使用专用 模块单元(也可将5V 转换为3.3V)进行了测试。 因为我有一些 IC 以3.3V 电压运行。 一起发现了它是20mA。 因此、当它在 VIN - EN 短路的情况下几乎达到150mA 时、我没有太大意义。


    示波器电压额定值
    ---------------- ----------------
    带10K 电阻器
    ----------------
    这是电压输入  

    这是 EN


    这是电感器

    这是 Vout  




    短接10K Ω、
    ----------------
    电感器波形


    EN 波形


    VOUT 3.3V



    如果您能分享您对最近提供的波形和读数的见解和想法、我将不胜感激。 你的专业意见对我来说是非常宝贵的,我相信它将对持续的分析作出重大贡献。

    非常感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

     带或不带10K 电阻器的 EN 引脚似乎没有区别、对吗?

    然后、这会让我感到困惑、该电阻器的唯一影响应该是 EN 的状态、它们实际上是相同的。 EN 电压是在靠近器件的位置测量的、对吧?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我为 EN 上传了错误的文件(10K 无短接)。 我将对上一帖子进行编辑、并更新此帖子中电感器和 EN 读数的文件。  

    带10K 电阻器
    ----------------
    EN 读数  



    电感器读数  


    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    明白了、 现在它是有道理的。   

    您是否在未安装电阻器时测量电阻器的值?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以! 我执行了两次任务、甚至更换了电阻器、尽管电阻的精度为10K、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    奇怪的是、您可以看到 EN 引脚的最大泄漏电流为0.2uA。 由于电阻器正确为10k、我不知道该电阻器的压降为什么会接近5V、这是没有意义的、对吧?

    该电阻器上的最大压降应为2mV、对吧? 您可以尝试一下新器件吗? 不确定它是否有阻尼。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO、您好!  

    事实上,我也得出了类似的结论。 我已经订购了这些部件、收到这些部件后、我将对新电路板进行测试。  

    谢谢!  

    此致、
    丹尼尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    我的错误是、它们不是同一个器件...
    等待您的更新、希望这是一个好消息。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,涛,当然!  我将等待消息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    明白了、正在等待您的更新。 谢谢

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tao:

    我想提供有关最新一批电路的更新。 此批次似乎通过10K 电阻器成功生成预期电压。 然而、上一批芯片中另一颗芯片突然出现故障、我仍然感到困惑。

    此外、我对电路的行为有疑问。 我注意到、当输入电压在1V 到1.6V 之间时、输出在0.6V 到1.77V 之间变化。 我的理解是、当电压低于特定阈值时、输出最好保持未激活状态。 您能否简单介绍一下为何在这些条件下可以观察到该输出范围?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请查看数据表的第9.3.4章。 如果输入电压低于 UVLO 阈值、则器件处于关闭状态。

    在降低输入电压后、输出电容器上可能仍存在一些电荷、但这种电荷会随着时间的推移而衰减。

    请检查输出电容器放电后、输出是否保持低电平。 否则、除了为输出电容器充电的器件外、您可能还有一些路径。 请从电路板上移除 IC、并检查在连接输入后输出上是否仍然存在电压。

    此致、
    布里吉特