This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:应用程序自定义工具问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323955/tps25750-application-customization-tool-questions

器件型号:TPS25750
主题: TPS25751中讨论的其他器件

您好!

我正在使用 TPS25750 Application Customization Tool。 我有关于"充电电压"提示的问题:

当它要求充电电压时、它究竟需要多大的电压? 对于锂离子电池、电压会随着电池从低 SOC 充电到高 SOC 而变化:

它是电池配置的"最大电压"吗? 比如我有2S、充电电压会是4.2*2=8.4V 吗?

谢谢

杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:  

    我需要联系我们的电池充电专家来帮助回答这个问题。 在此之前、我想重点介绍一款新产品 TPS25751。 这是 TPS25750的后续产品。 它是引脚对引脚兼容的、集成了一些新特性、并修复了 TPS25750在与电池充电器配对使用时出现的一些问题。 我们强烈建议所有新 设计使用 TPS25751、而不是 TPS25750。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的回复。 我计划这样做。  

    你们真的应该在 TPS25750 TI.com 页面上放置一些指示器、确实出现了这种情况。 除了被应用工程师告知或在支持论坛帖子中遇到问题外、没有真正的机制可以了解如何改用 TPS25751。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:  

    我同意,这是我们正在努力的事情。 对于本次器件转换造成的困惑、我们深表歉意。 我会将该主题转给我们的电池充电专家、以帮助您解决原来的电池充电电压问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    充电器需要锂离子电池的最大充电电压、通常为每节电池4.2V。

    此致、

    杰夫